This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:PSpice 模型错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352506/lm2903b-pspice-model-error

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TI

您好!

我在 LTSPICE 中使用了 LM2903B PSpice 模型(修订版 E)、且出现以下错误:  

有没有人有任何想法如何解决这个?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    看起来 LM2903B 模型中的 V1电压源和一些内部电压源都试图驱动同一个节点。 您能否通过在 V1和 U2之间添加1欧姆电阻器来尝试使节点不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试过这种方法、但它不起作用。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    您能否向我提供 LTSpice 原理图的完整概况以及  使用1欧姆电阻器时出现的误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HO SIU,

    这是我的原理图和仿真。

    您可以看到、即使 IN+高于 IN-、输出始终为0。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您发布原理图。

    您是否能够确保 OUT 节点上没有接地的低阻抗连接? 如果这样、您的电路看起来是有效的、并且它不应违反任何针对比较器的建模参数。 它未切换的事实可能是由于 PSpice 模型与正在被导入 LTspice 的结果不兼容。 TI 不会创建具有 LTspice 兼容性的 PSpice 模型、因为针对的电路仿真软件 TI Designs 模型为 TINA-TI 和 PSpice-for-TI。  我已经创建了一个类似的电路、并使用 PSpice for TI 验证了比较器是否进行了开关:

    它变为中位电压、以指示开始时输入低于允许的输入范围、但该模型似乎 在稳定状态下正确切换。 如果可能、我建议在您的电路仿真中使用 TINA-TI 或 PSpice-for-TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    LTSpice 可以忽略它不理解的内容,然后继续运行,没有错误。

    运行仿真后、检查错误日志。

    您可以在"View"菜单->"Spice Error Log"下找到该日志。

    日志不会自动显示、窗口不会自动更新...因此每次运行后必须重新显示日志。

    查找诸如"未知"或"忽略"等警告或其他困惑迹象。

    由于 ADI 用户协议的原因,我们不允许帮助调试 LTSpice 问题,因此您需要自行排除 LTSpice 故障。 正如 Ho 所说、我们只能帮助使用 TI 的非竞争仿真器、而且仿真器的数量有限。

    此外...您的二极管未连接到 input...no "dot"...