This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:可变增益放大器建议

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354825/lmh6505-variable-gain-amplifier-recommendation

器件型号:LMH6505
尊敬的支持部门:
我正在寻找一个可变增益放大器。
当输入非常高时、增益较小;当输入较小时、增益较大。
将输出调节为常数。
您是否能够向任何能够以这种方式工作的 VGA 进行推荐?  
 
最棒的地方
费利克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我们拥有丰富的可编程/可变增益放大器产品系列;您可以与我们分享哪些设计要求?  有关电源、带宽和预期增益范围的信息将有助于缩小潜在器件的范围。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于音频放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我附上了我们 PGA 和 VGA 产品系列的列表。 使用滤波器可缩小应用的确切要求范围。 在选择器件时、有许多因素需要考虑、但滤波器有助于缩小范围。

    可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)产品选择| TI.com

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到适用于音频应用的那一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该列表中的大多数器件将使用直流、尽管它们主要用于更快的应用。 我们没有任何直接为音频应用定制的真正 PGA/VGA 器件。

    此致、

    伊格纳西奥