This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:差分转单端放大器

Guru**** 2814795 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357198/lmh6703-differential-to-single-ended-amplifier

器件型号:LMH6703
主题中讨论的其他器件: OPA695

大家好!  

我会很高兴,如果你花时间回答这些问题:  

目前有 HCSL 差分 CLK IC 的测试要求。 以下是关键参数:

  • 频率:100MHz
  • 上升/下降时间:340PS
  • 输出高电压:0.7V
  • 输出低电压:0V
  • 输出差分电压:1.4V

遗憾的是、我在采购元件时无法找到合适的差分转单端放大器。

目前、板上唯一可用的电源是+3.3V 和-1.2至-2.5V。

您能否推荐一款满足这些要求的合适 IC?

要求包括压摆率 > 4000V/us (1.4V/340PS)

此外、我目前正在使用 LMH6703C 进行仿真设置。 您是否可以建议更好的设计方法? 谢谢你。







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    遗憾的是、我们当前的产品系列中没有太多选项能够完美满足您的需求。 可能必须将其设计为分立式解决方案、就像您分享的电路一样、因为我们没有任何可行的集成解决方案。 限制设计的另一个参数是电源限制。 LMH6703需要的最低电源电压为+-4V。 我附上了一份具有所需带宽和转换率要求并能使用+-2.5V 电源的器件列表。  OPA695可用于您的设计、因为它符合您列出的大部分规格。 我还要补充一点、这款器件的模型在较低增益下有些不准确。  

    高速运算放大器(GBW≥50 MHz)产品选择| TI.com

    此致、

    伊格纳西奥