This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC21C12:低侧功耗

Guru**** 2982800 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC21C12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357358/amc21c12-low-side-power-consumption

器件型号:AMC21C12

我们需要对不同化学物质的电池电芯进行一些监测、表中的选项之一是  AMC21C12、因为它将涵盖过流和过压保护。

我看到该器件在低侧声称1.8mA 静态电流不是那么低。 这种功耗是静态的还是仅在传输数据时适用? 如果是后者、是否可以在两次数据传输之间休眠以进一步降低功耗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您可以断开传输之间的电源以节省能源。 但是、该器件中没有内置的睡眠设置。  

    此致、

    评估