This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:INA827上的 RG 时 INA823中的偏移

Guru**** 2503095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA827, INA823, TMUX1108, INA818, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356161/ina827-offset-in-ina823-when-rg-on-ina827

器件型号:INA827
主题中讨论的其他器件: INA823TMUX1108INA818TMS320F28379D

大家好!
我目前有一个问题、我想记录具有两个不同放大功能的信号。
我将使用 INA823实现低增益、将 INA827用于高增益(仍在橱柜中)。

我遇到了 INA823中偏移过高的问题、其中、0V 输入电压时的输出为140mV。
然后,我逐一组装板,并观察问题发生的点。
结果是、一旦 INA827的 RG 被填充、偏移就从大约0V 变为140mV (RG=9kOhm、G=13.8)。

有人知道这可能是什么原因吗?

下面是电路的要点:


此致
利昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经进一步测试了。
    当增益约为6时、即 RG=82K、增益约为7时、即 RG=39K 时、偏移尚不存在。 但两个 INA 都会出现噪声、其频率为5-20Hz、在偏移中会将输出从5mV 提高至22mV、即增加440%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Leon、  

    在 INA823的输入端测量的直流电压是多少。 我看到反相端子有一个来自电源的电阻分压器、但对于非反相端子、我无法判断它将具有什么电势。 我需要知道输入共模电压、以验证它是否在器件的线性工作范围内运行。  

    下面、我创建了2个场景、演示了具有两个不同基准值的有效共模范围。  相应地计算允许的输入差分电压。 调整基准电压将调节允许的线性电压输入范围和输出范围。

    因此、我需要知道输入共模范围。 增益值还将调整以下所示的这些参数。  模拟工程师计算器可在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    Vref = 0V、Vcm = 1V:

    Vref = 1.65V 和 Vcm = 1V:

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、
    下面是有关该电路的基本信息:
    INA823:
    -反相输入通过0欧姆电阻(RD2_E)直接接地。 RD1_E 是 DNP。

    -非反相输入通过 TMUX1108多路信号分离器连接到多个电阻传感器。 传感器一侧也通过 TMUX1108 (传感器矩阵)连接到3.3V、另一侧通过肖特基二极管和10k 电阻器接地。 这些传感器在空载状态下约为10M Ω、在最大负载下约为1.8k Ω。 这意味着 IN+输入端的电压范围为3mV 至2.6V。

    增益:100千欧,即增益为2。

    INA827:
    - 470欧姆(RD5_E)和1k 欧姆(RD4_E)的反相输入分压器导致2.24V 的电势

    -非反相输入与 INA823相同

    -增益:我们尝试了开路82kOhm、39kOhm 和10kOhm。 在开路和39k Ω 之间、INA823的噪声增加、在10k Ω 时会出现失调电压、但这只会改变 INA827的 RG。

    我希望这就是您需要的所有信息。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Leon、  

    如果情况如下、其中 ref = 0V、则最小同相电压为1.011V、最大值为1.207V。最小差分电压为21.429mV、最大差分电压为414.285mV。 如果我正确地解释了您的描述、在同相端子上看到的最小和最大电压超出了以下范围。 差分电压似乎还超过了下面计算的最小值和最大值、这意味着器件在非线性区域中运行、并且输入被拉 至比允许的线性工作范围大2.19V (2.6V-414.285mV)。 这可能是一个更适合使用轨到轨运算放大器的应用、因为它是单端测量。  

    此致、

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、
    那么、再说一次、根据我对输入电压的理解:
    INA823:
    -同相输入: 0.003-2.6V
    -反相输入:接地,因此0V
    -最小差分电压: 0.003V
    -最大差分电压: 2.6V

    INA827:
    -同相输入: 0.003-2.6V
    -反向输入:接地,因此2.24V
    -最小差分电压:-2.237V
    -最大差分电压: 0.36V

    但我想您误解了这个问题。 只要 INA827未安装 RG、INA823就可以完美运行、因此其增益为5。 安装 RG 后、噪声会进入 INA823的输出端、并且 INA827上的 RG 为10K、因此 INA823会出现之前不存在的失调电压。

    对我来说、这意味着 INA827会影响 INA823的输出、我不知道为什么会发生这种情况。 原则上、我已经对其他电路板使用了相同的电路、但我在每种情况下使用了两个 INA818和两个 INA827s。 但是、在当前项目中、INA818没有5V 的电源、测量范围需要一个1-2之间的增益、这意味着这里不能使用 INA827。 这就是我用 INA823代替其中一个的原因、因为我认为它的行为方式与 INA827相同。

    您是否知道 INA827对 INA823的影响可能来自何处、或者我如何防止这种影响?

    此致、

    利昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Leon、  

    我将重新阅读此帖子、以便更好地理解问题。 我们可能需要设置 WebEx 呼叫。  

    INA823:
    -同相输入: 0.003-2.6V
    -反相输入:接地,因此0V[/报价]

    这些条件超出了器件的线性工作范围、会发生意外的错误和结果。  

    INA827的共模范围比 INA823的共模范围更宽。 我将在 Tina TI 仿真中检查您的设置、以便更好地了解该问题。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、
    我们可以尝试 WebEx 呼叫、但是既然我在德国、我们必须看看我们什么时候进行。 你几点开会啊?

    非常感谢
    利昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、
    我已经从 INA827中移除 RG、偏移已经消失。 然后、我对传感器进行校准测量以检查行为。 以下是来自同一传感器的5个测量序列。 测量结果以"数字"表示为 ADC 的原始输出。


    容差可能是由于测试设置造成的、该设置在短期内不是最佳设置。
    INA823和 INA827的两个输出电压并联记录。 然后、我使用增益(INA823现在 G=1;INA827现在 G=5)和反相输入处的电位(INA823 IN-= 0V;INA827 IN-= 2.115V)来计算和比较两个放大器同相输入处的电压。 结果是计算出的差值为-0.00899 +- 0.00695V。
    我认为问题不是由 INA823的非线性范围造成的。

    此致
    利昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon:  

    其中一个问题是、您将我们的36V 高电压 IA 用于接近最低低 IA 的3.3V 操作(并使用单电源轨)。 我们有适合您应用的足够低电压 IA。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html?keyMatch=instrumentation%20amplifier#358max=5.5%3B5.5&sort=773min;asc&

    在 INA823中、Vout 具有最低输出要求。 因此、我建议试用 LM7705-0.232V 逆变器、它可以解决您的问题。  

    这是我的建议,我没有读你的答复。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon:

    这是 INA823仿真。 140mV Vos 可能源自线性 Vout 运行范围、即(-Vs)+ 150mV 至(+Vs)-1。 该规格假定为对称双电源。 由于您的电路配置为-Vs = GND、因此 Vout_min = 150mV、Vout_max = 3.3V - 0.15 =~3.15V 范围。 遗憾的是、Spice 模型由于某些未知原因未能证明此行为、而且我们无法看到模拟的行为。 但是、您将观察到在 Vs = 3.3VDC 作为单电源轨的情况下物理 INA823操作的行为。   

    如前所述、INA823专为更高的工作电压而设计、但也可以低至3.3VDC (单电源轨的最小工作电压为2.7VDC)。 当应用在单电源轨的低电压范围内工作时、存在某些限制、您可以在配置中观察到这些限制。    

    e2e.ti.com/.../INA823-3p3V-Operation-05022024.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:
    感谢您的努力。 到目前为止、这一切听起来都合乎逻辑。

    我使用 INA827 (3.3V 单电源)和 INA818 (5V 单电源)已经很长时间了、从未出现过此类问题。

    令我感到恼火的是、这些问题仅在将放大电阻器 RG 安装到第二个 IA (INA827)上时发生、这会放大同一信号。 在此之前、INA823显示了没有偏移的已知行为。 对我来说、这意味着 INA827通过 Vin+或接地对 INA823产生反馈影响、我无法理解。 在其他 PCB 中、一个信号总是有两个 IA (INA818或 INA827)。 我以前从未有过这种现象。

    此致

    利昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon:  

    您能否在标记的橙色、红色和扭矩块中提供配置中使用的实际值? 您的输入 VCM 和差分输入电压范围是多少? 我来看一下。  

    我假设两个 IA 共享相同的输入、且对输入应用相同的 VCM 模式。 可能输入或输出阻抗或反馈存在可导致奇怪行为的干扰问题。  0.1uF 电容器是否始终短接至 Vref 处的 GND;Vref 电压在 每个 IA 的 Vref 引脚端接至 GND? IA 的输入差分频率范围是多少?

    根据 IA 计算器、两个 IA 的输入和 Vout 范围似乎在相似的范围内运行。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    您可以在下面找到所需的信息:

    两个 同相输入:0.003-2.6V


    INA827:

    - 470欧姆(RD5_E)和1k 欧姆(RD4_E)的反相输入分压器导致2.24V 的电势
    -最小差分电压:-2.237V
    -最大差分电压: 0.36V

    INA823:
    -反相输入通过0欧姆电阻(RD2_E)直接接地。 RD1_E 是 DNP。

    -最小差分电压: 0.003V
    -最大差分电压: 2.6V

    CD1和 CD2 0.1 mircoF

    遗憾的是、我不知道如何由此计算 VCM。

    这些传感器目前的测量频率为12.5kHz。 我已经通过采用两个 INA827和 INA818的 PCB 减少了这一点我已经测量了频率约为90kHz 的传感器。
    我希望我没有忘记任何东西,你可以利用这些信息。

    感谢您发送编修。
    利昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon:  

    感谢 IA 的参数。 我正在尝试确定系统硬件配置是什么。 抱歉、某些参数仍然丢失。  

    两个 同相输入:0.003-2.6V

    根据这些信息、其中一个输入信号(Vin+)的摆幅在3mV 到2.6V @12.5kHz 之间。 交流输入信号的中点为 (3mV+2.6V)/2 =1.3015V。  

    因此、交流输入信号在1.3015V 上下摆动、在12.5kHz 时振幅为±1.2985Vpk。  

    Unknown 说:
    INA827
    - 470欧姆(RD5_E)和1k 欧姆(RD4_E)的反相输入分压器导致2.24V 的电势
    -最小差分电压:-2.237V
    -最大差分电压:0.36V[/
    报价]

    上述 INA827中的(Vin-)端子具有2.24 (Vin+= 2.2449Vdc)的固定直流电势。 (Vin+)-(Vin-)差值是差分输入电压。  

    最小值 差分输入交流信号@12.5kHz:(VIN+)-(Vin-)= 2.24V -(-2.237V) = 4.84V、这大于3.3V 或不可能。 其他可能的范围为 2.24V - 2.237V =-3mVpk

    最大值 差分输入交流 signal@12.5kHz(VIN+)-(Vin-)=  2.24 - 0.36V = 1.88Vpk

    共模电压 VCM 应为[(Vin+)+(Vin-)]/2、应接近固定直流电。交流输入信号通过仪表放大器输入端的 VCM 模式传输。   

    由于差分输入信号 在 INA827中(在3.3V 单电源轨中)大幅摆幅从-0.36V 至2.237V、电路参数中可能会缺少一段信息。 随附的是 IA 计算器的链接、供您参考。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    。 结果是计算出的差值为-0.00899 +- 0.00695V。

    上述声明表示差分输入可能介于-15.94mV 至-2.04mV 之间、这意味着输入信号处于 mV 范围内、而不是介于 mV 至 V 范围内。 IA 的增益配置超过1V/V。  

    您能否为我提供您有效的 INA818 IA 配置? 我可以提供有关它在先前设置中如何工作的信息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:
    非常感谢您的努力、非常感谢。

    此处是对我们的电路的完整解释/说明。

    我们使用 FSR400压力传感器矩阵进行测量。 该矩阵分为列和行、并通过两个 TMUX1108多路复用器/多路信号分离器(蓝框)读取。 MUX_V 用作1至8的多路复用器、可确保矩阵的一列每次只与电源相连。 传感器矩阵的列连接到"ColumnX"连接。 MUX_A 用作8线至1线多路信号分离器、可确保每次仅将一行连接到 IA。 这些传感器通过 BAT54C 二极管(黑盒)连接到各行、然后连接到 MUX_A。 各条线路还分别通过10k 电阻器连接到 GND、以便测量传感器电阻的变化。
    MUX_A 的输出连接至两个 IA (红框)。 已经描述的电路位于那里、IA 的两个 IN+都连接到 MUX_A 的输出。
    通过 PWM 信号与 IA 输出的 ADC 对多路复用器的控制通过 MCU TMS320F28379D 实现。
    两个 IA 背后的理念是、我们需要将同一信号分为两个测量范围、以便获得高测量值和低测量值的高分辨率。 然后、IN 输入用于切断一个信号范围并放大其余信号。

    前面说明的12.5kHz 和90kHz 是多路复用器在传感器之间切换的频率。 每个传感器发出的信号在测量结果中都是相对静态的、因此没有明显的变化。

    同相输入端的测量信号可以介于3mV 和2.6V 之间、因为传感器可以介于几毫欧和大约1.8k Ω 之间。

    您可能误解了我关于计算得出的差异的陈述。 Chris 意味着我们可能处于 INA823的非线性范围内。 然后、我执行一系列测量、并比较以并联方式记录的输出电压。 或者、我根据两个 IA 的输出电压计算了 IN+处的电压、并对其进行了比较。 这会导致上述差值-0.00899 +- 0.00695V、这意味着我不假设我们在非线性范围内工作。

    这里同样是我们使用的配置:
    1. INA823+INA827:
    RD1_E = DNP、RD2_E = 0欧姆、RD4_E = 1K Ω、RD5_E = 560 Ω、R_V_1 = DNP R_V_2 = DNP
    ->没有问题

    2. INA823+INA827:
    RD1_E = DNP、RD2_E = 0欧姆、RD4_E = 1K Ω、RD5_E = 560 Ω、R_V_1 = DNP R_V_2 = 10k Ω
    -> INA823输出的偏移

    3. INA827+INA827:
    RD1_E = 17.4k Ω、RD2_E = 10k Ω、RD4_E = 34k Ω、RD5_E = 10k Ω、R_V_1 = DNP、R_V_2 = 13.3k Ω
    ->没有问题

    4. INA818+INA818:
    RD1_E = 1K Ω、RD2_E = 1.05k Ω、RD4_E = 1K Ω、RD5_E = 1.4k Ω、R_V_1 = 12.5k Ω、R_V_2 = 5k Ω
    ->没有问题

    Vin 和增益值的不同源于我们测量了不同的值。

    除了计时直流信号外、我们没有交流信号。 我想现在已经对电路进行了更详细的解释、这样您可能更容易理解/找到问题。

    此致、

    利昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon:  

    感谢您提供更多信息。  

    我们可以尝试 Webex 呼叫,但由于我在德国,我们必须看看我们何时可以呼叫 WebEx。 您的可用时间是多少?

    这是一个很好的选择。 我将在下周与您联系。  

    我们已通过 E2E 私人消息系统建立联系、因此我将关闭此查询。

    此致!

    雷蒙德