This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:器件型号 INA226EVM 附带硬件?

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM, INA226, TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356681/ina226evm-hardware-included-with-part-number-ina226evm

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件: INA226TI-SCB

您好!

我是 Mouser Electronics 的分销商之一。 您能否验证器件型号  INA226EVM 是否包含数据表第3页上列出的附件。 数据表版本。 我们的客户收到时没有附件、我们的仓库人员检查了库存、并表示附件不在货箱中。 也许我们没有收到您的订单。 Mouser PO: 029-4Q048

 图2-1. INA226EVM 套件附带的硬件

SBOU113A–2011年6月–2023年1月修订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    位于此处 Mouser 的 INA226的 EVM: https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/INA226EVM?qs=4dGAZp5OGt%2F4gdRzPhhLaQ%3D%3D 已过时。 INA226EVM 的更新版本可在此处找到: https://www.ti.com/tool/INA226EVM。您还可以在 samples.ti.com 上订购一款。 顺便说一下、哪一项看起来像您的 EVM?  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们库存中的此零件号的旧版本没有附件。

    我们的仓库完成了仓检、发现这些单独包装、其中仅包含评估模块、与客户收到的模块相同。

    他们是如何获得硬件的?

    它是不同的器件型号吗?

    是否可以单独购买?

    根据上面的图片、我们有库存的顶部 PIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    我们建议使用较新版本的 INA226EVM、因为它对在线 GUI 很有用。  

    如何获得硬件?

    您指的是什么?

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面数据表的第3页、表2-1。 我们的客户想知道是否包含这些内容。 我们库存中可能有不同的版本。 谢谢!   

     

     

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou113a/sbou113a.pdf?ts = 1714655862766&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FINA226EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    这是 INA226EVM 的旧版本。 据我所知、旧 EVM 的内容应该包括此处列出的所有内容。 新版本的 INA226EVM 将仅包含 INA226EVM、您需要单独订购 TI-SCB:  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看该数据表第3页的表2-1。 客户需要这些附件。 1. SM-USB-DIG、2. SM-DIG 连接器带状电缆、3. USB 延长电缆、4. 用户指南 CD-Rom。  图2-1. INA226EVM 套件附带的硬件。 不是  TI-SCB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    为了正确理解这一点、他们订购了旧版本的 INA226EVM、包装盒中是否未包含任何内容? 订购的 INA226EVM 随附了什么? 所有这些东西都应该已经根据 UG 封装箱了。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我们在我们的仓库中有旧版本。 客户是否可以单独订购我列出的那些附件?  

    1. SM-USB-DIG、2. SM-DIG 连接器带状电缆、3. USB 延长电缆、4. 用户指南 CD-Rom。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这些不是单独提供的。