This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:MOSFET 驱动器应用的运行条件

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322, OPA2994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357718/lm7322-operation-condition-for-a-mosfet-driver-application

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件: OPA2994

先生

我们正在计划使用 LM7322驱动 MOSFET。

运行条件如下所列

VS =+- 15V (双电源)

VO = VGS = 2 ~ 3V

MOSFET = AOD496、Ciss = 1200pF_Max (如数据表)

输出端未连接电阻负载

根据输出级上的功率耗散、是否存在永久损坏的风险?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您所介绍的内容都不表明此电路设计对运算放大器有任何风险。 随着您进一步了解、我们可以帮助审查设计、以了解 设计中是否存在任何其他潜在问题。  

    我还要补充一点、我们有一款新推出的无限容性负载驱动运算放大器、它就是 OPA2994、我强烈建议您看一看、因为它比 LM7322具有更高的性能。  

    包含 MOSFET 的电压至电流(V-I)转换器电路 内容对此进行了更详细的介绍、以防您需要了解更多信息。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特  

    感谢您提供的信息!

    请参阅我们现有设计的附件。

    我们现在计划将电源电压扩展到高达+- 15V、根据大电阻负载 R9 = 50欧姆来补偿损耗

    您能帮助我们在您的专家意见中回顾一下我们的意图吗?

    欢迎您提出任何意见!

    e2e.ti.com/.../MOSFET-Driver-Evaluation-20240507.pptx

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    衷心感谢您在开发的早期分享您的设计。 我更想早点审查潜在的问题、而不是以后帮忙调试和修复。  

    我的第一个评论是频道 B。看起来它不是计划使用. 我建议使用单通道型号、但我知道您希望继续使用双通道而只是不使用第二个通道的原因。  我建议使用未使用的通道将其设置为同相输入中的接地位置、并将反相输入和输出连接在一起、如下所示:  

    我们有一段内容、即 如何正确配置未使用的运算放大器、它可以更深入地解释您为什么要像这样设置运算放大器。  

    至于另一个渠道、我在该设计中没有看到任何潜在的危险信号。

    此致、

    R·克利夫