This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:INA228-Q1警报延迟时间设置

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357692/ina228-q1-ina228-q1-alert-delay-time-seting

器件型号:INA228-Q1

你好

我在我设计的电路板中使用 INA228-Q1 IC。 我通过 IC 进行低侧双向电流测量和总线电压测量。 我可以通过软件正确读取电流和电压值。 我想在设计中将警报引脚的输出用作过流和欠压保护。 我在 ALERT 引脚上放置的保护可在阈值水平提供保护、但警报时间非常短。 如何延迟警报引脚的输出时间? 我希望 ALERT 引脚在超过阈值水平的时间达到或超过100ms 时不生成输出。 我该怎么做? 我会很高兴,如果你的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fikret、  

    遗憾的是、从数字角度来看、我们的器件不具备该功能。 但是、您可能会在警报引脚上添加外部电路、使其延迟一定的时间。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。 您建议是否有基准电路为 ALARM 引脚添加延迟? 或者、您是否对具有可调节警报输出时间的双向电流放大器有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fikret、  

    遗憾的是、我们没有这方面的参考设计、因为它不是一种常见的用途。 我们拥有的唯一可能具有延迟警报的器件将是 INA30x: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina302.pdf。但是、这是一个模拟器件。  

    此致!
    穆罕默