This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:在 Tina-TI 中修改高频反馈时的相位突变(交流分析)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358574/opa172-phase-jumps-when-modifying-high-frequency-feedback-in-tina-ti-ac-analysis

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

您好!

使用 TINA-TI、我将对这个相当简单的电路运行交流分析。 其*。tsc 文件如下所示。

根据应用手册 SBOA325、电容器 C1提供绕过晶体管 T1的高频反馈路径。

为了查看 C1的影响、我在交流分析期间从3nF 扫描到6nF。

交流分析显示:当 C1 < 5nF 时、相位从+180°开始。 当 C1 >= 5nF 时、相位从大约-180°开始。 我想知道为什么是这样吗?

这是 OPA172的属性吗?还是它只是 Tina-TI 模拟奇怪(例如、"回相"、因为+180°和-180°基本等效)?

谢谢。

e2e.ti.com/.../23-TI-Forum-AC-Analyze-von-20.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    它是一个 TI-Tina quirk。 如果将 VG1或 VM1 (不是两者)倒置、那么所有曲线将使相位保持在同一水平。 不过、曲线从0度开始、然后下降到-124度。 它们是在一起的、但您需要添加180度才能获得实际的相补角。

    +180度等于-180度。