This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351-Q1:AMC1351-Q1的 PSpice 模型

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1351-Q1, AMC1350, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355997/amc1351-q1-pspice-model-for-amc1351-q1

器件型号:AMC1351-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1350AMC1351

尊敬的 TI 专家:

我的客户询问了 AMC1351-Q1的 PSpice 模型。

您可以检查该文件吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    如果在 PSpice 中没有 AMC1351-Q1模型、则您可以使用 Tina 或参考我们在 TI.com 上的配套资料。 您也可以让客户使用 AMC1350模型、而不使用负输入。  

    客户及其应用是什么?

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva:

    感谢您的支持。

    客户的应用是美容设备的 RF 模块。

    在哪里可以找到 AMC1351-Q1的 TINA 模型?

    或者您能找到供内部使用的 PSpice 模型吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您让我了解该申请。 只需转到产品页面、然后转到设计和开发即可下载模型。

    我们为非汽车版本的 AMC1351提供了 PSpice 和 Tina 模型、我认为这种模型最适合。  

    此致、

    评估