This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:用于交流电流

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358242/amc1311-for-ac-current

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:AMC1300B-Q1

大家好、

客户希望使用 AMC1300B-Q1测量交流电流。 电流测量值将通过 MCU 从模拟通道读取。 VCMout 是什么意思? 输入电压为±250mV 乘以输出侧的8.2增益、可提供高于或低于1.44V 的输出电压吗?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请参阅器件产品说明书 7.3.3模拟输出、以解决您的问题。