This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:共模输入范围(建议的最大规格)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357915/lmp2012qml-sp-common-mode-input-range-recommended-max-specification

器件型号:LMP2012QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMP2012

您好、TI 放大器团队、

客户在仿真期间遇到了异常行为、共模电压不能高于特定的电压(在正极侧)。 数据表中未提及其输入的最大工作共模电压、但某些图表会在5V 电源下停留在3.5V。

TI 能否详细说明此器件的最大建议共模电压(而非最大绝对电压)相对于电源电压是多少?

提前非常感谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP2012输入共模电压为:  

    (V-)-0.3V<VCM<(V+)-1.8V