This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2760:TI 备选

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357825/tlv2760-ti-alternate

器件型号:TLV2760
主题中讨论的其他器件:TLV3012

这是正确的 TI 备用再次选择 TC1039CECHTR?

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21344b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    这是一个比较器。 我将该主题转给相应的团队来回答您的问题。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您移动线程、Jerry!

    您好,Prahlad,

     TC1039CECH 的直接替代器件是 TLV3012。  一个显著的差异是、TLV3012的典型基准为1.242V、而 TC1039为1.200V。 TLV30xx 还具有改进的规格和功能(POR、内部迟滞、失效防护输入)的 B 版本。