This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600DR

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359004/ucc25600-ucc25600dr

器件型号:UCC25600

 您好

OC 脚,无连接,有限功率,800W 可以稳定,超过800W,经过几分钟后,降低功率,增加功率,只能调节 RT,最小频率电阻,电阻值变小。

您能帮助确认原因吗?如何解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否 就您的问题提供更多详细信息?

    对于 RT、您应该将其用于对最小开关进行编程、以避免电容器区域。  否则、设计会在大信号瞬变期间发生闩锁。

    此致、