This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:输出电源定序

Guru**** 2507545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358815/ina381-q1-out-power-sequencing

器件型号:INA381-Q1

您好!

在我们的 应用中 、 在提供 Vs 之前向 OUT 引脚施加电压、电流受串联电阻的限制。

绝对最大额定值中的注释(3)指出:"如果端子上的电流限制为5 mA、输入电压可能会超过所示电压、不会导致器件损坏。"

这是否也适用于模拟输出引脚输出?

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    TI 无法保证这一点、但限制流入5mA 的电流应该能够保护器件免受损坏。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯