This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:共模抑制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358864/ina241b-common-mode-rejection

器件型号:INA241B

大家好、  

我们是否也有适用于 INA241B 的那些图:

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们没有这些图、但您可以假设它们是相同的形状、只是随着偏移变差、幅度会变差。  由于偏移在差~10倍的 情况下、您可以假设在第一个图中将 Y 轴上的值乘以10。  此外、对于 CMRR、您只需将图表拖放20dB 即可、这正是我们所期望的结果。 我还假设这是保守的估算值。

    此致、

    哈维尔