This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:LM293DGKR

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358971/lm293-lm293dgkr

器件型号:LM293

您好!TI 团队,

根据 TI CQE 的反馈、LM293DGKR 流程已更改、芯片表面上的丝网印刷也已更改。 以下客户申请了两批不同的来料、100%未通过测试。 请提供工艺变更后需要变更的芯片批次外围电路的具体方案参数、谢谢!

以下客户描述、

LM293DGKR 和 TI 的模型上周已交付2500个。 经过 QC 检查后、打印文档中不含"TI"字样、因此无法使用。 我们公司有两个质量异常的这种模式。

印有"TI"字样的产品均可通过测试、未印有"TI"字样的产品将经过100%测试。 以下电子邮件回复原厂已更改打印件、并且后续交付的所有邮件中都包含"TI"的打印件;

据TI CQE反馈,LM293DGKR是工艺改变了,芯片表面丝印也有改变,如下客户应用两批次不一样的来料出现了100 μ 测试不通过,请提供更改工艺后批次芯片的外围电路需要更改的具体方案参数,谢谢!μ A

如下客户描述,

LM293DGKR、TI 这个型号上周交货2500pcs,经我司QC检验,印字不含"TI"字样,不能使用,这款型号我司发生2次品质异常;

 换上含"TI"印字的产品就能测试通过,不含" TI字样"的就100 %测试不过。如下邮件回复原厂变更了印字,后续交货都是含"TI"印字;

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    请参阅以下应用手册第2.1、2.2和3.3节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    LMx93系列属于 PCN 项下、包含裸片更换(第2.1节)。

    在公司范围内、顶部标记(所谓的旧"条纹"和新的"点"标记-第2.2节)发生了变化。 省去了 TI 标识。

    对于 LM293DGKR、我可以确认已在包含"新"裸片的最新版本中删除"TI"。

    很可能会违反数据表之外的规范、从而导致新芯片出现故障。

    您能获得更多细节和/或波形吗?