This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002IDR 应用问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353340/tlv9002-tlv9002idr-application-issue

器件型号:TLV9002

大家好、

我在使用 TLV9002IDR 时遇到了一些问题并希望您的帮助来确认:

请参阅下图中的应用电路、其中 U2-A 和 U2-B 是 TLV9002IDR、用于输出负载调整。

U2-A 用作 MCU 命令信号的电压跟随器。
U2-B 将 MCU 命令信号与负载电流进行比较、并输出调节 MOSFET Vgs 以控制负载电流。

然而、发现当 TLV9002的引脚1、引脚2、引脚3、引脚5和引脚6全部为0V 时、引脚7输出3.3V 电压、导致 MOSFET 出现故障。

请帮助确认 TLV9002IDR 处于应用电路中:

1.是否有不适当的匹配参数需要调整?
2.还是由于 TLV9002IDR 的固有特性、它不适合该应用并且需要更换材料?

此致、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于来自 MCU DAC 的0V 以外的电压、电流驱动电路是否按预期工作? 如果是、您能否在正常运行期间在引脚7、引脚6和引脚5上提供电压?

    Q5的器件型号是多少、C4的元件值是多少?  

    这些额外信息将帮助我模拟电路运行情况。

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    请参考答复。 谢谢。

    Q5器件型号: 主电源- LM1A039NAK8A

    C4: 100pF

    当 MCU DAC 输出0V 以外的信号时、电路无法按预期运行、MOSFET ID 将振荡。 请参阅下图中运行期间的波形:

    黄线: MCU DAC、 绿线: 引脚5、 蓝线:引脚 6、 红线:引脚7

    e2e.ti.com/.../LM1A039NAK8A_5F00_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红线未显示振荡。

    引脚5上的电压不应振荡。 我想知道噪声是否耦合自电源(VCC 或 GND)。 尝试添加一个与 R26并联的小电容器。 (R46和 C 构成低通滤波器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢此处提供的所有详细信息、查看放大器端子处的波形很有帮助。  

    引脚7看起来相对稳定、可能部分原因是 IN+电压也有噪声耦合到放大器中、从而产生轻微噪声。 我同意克莱门斯的观点,一个 LPF 可能会在这方面有所帮助。  

    看起来 FET 能够通过 R25和 R33向放大器提供反馈信号。 ID 是什么样子的? 在我看来、放大器好像在正常运行。   

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    尝试向 R26添加一个470pF 电容器、此时波形会变得更加发散、如下所示。

    添加的电容是否会成为噪声传输的一条路径? 或者电容器是否会导致 TLV9002不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是拉动 R26并放置470pF 电容器、还是将470pF 电容器与现有 R26并联?

    是的、电容器可能充当高频噪声耦合到引脚5的低阻抗路径。 或者、这可能是作为噪声耦合到接地平面、然后通过电源引脚干扰放大器输出的路径。  

    当我们使用1.2k Ω 电阻器将输出与容性负载隔离时、该相对较小的电容器不会使放大器不稳定。  

    需要注意的是、我在 MCU DAC 信号上看到了相同频率的信号。 我预计 MCU_DAC 信号不会有如此大的噪声。 我们的所有问题可能都来自此跟踪? 在理想情况下、此 ADC 的输出端具有一个电荷桶滤波器。 此引脚是否直接连接到运算放大器的引脚3?

    谢谢。

    雅各布