This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031AIRGZR

Guru**** 2682715 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE030, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357184/afe031-afe031airgzr

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: AFE030AFE032

大家好、

来自印度哥印拜陀 TEXMO INDUSTRIES 的问候。  

我们需要在一个用于电机控制应用的产品中实现电力线通信。  

为了完成这项任务、我们已经购买了 PLC IC 器件型号"AFE031AIRGZR"。 它的设计参考了我们内部硬件设计团队在您的网站上提供的应用手册。 对于这种情况、请参考以下方框图。  

我们选择了第三方 MCU 通过 SPI 协议连接 PLC。 如图所示、 这是器件(A)到器件(B)的通信。

我们需要您的支持来配置 AFE031的分步过程。 我们希望在 DAC 模式下工作。  如果可能、您能否申请示例代码以将 SPI 协议与第三方控制器进行连接。  

此外、请分享  AFE031AIRGZR 的原理图以供我们参考。  

谢谢。

R·库马拉维尔  

taro 泵,TEXMO industries

9788534463