Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA837, OPA856, OPA383
主题中讨论的其他器件: OPA837、 OPA856
尊敬的所有人:
我已经使用 OPA838设计了一个跨阻放大器。 本设计将用于将超声波传感器的输出电流转换为电压、原理图如下所示:

由于波特图和相位图形式清晰、我们不应该有稳定性问题(TCS 文件已附在附件中)。 很明显、在波特图中围绕30MHz 进行了挑选。

我的 PCB 上有64个此放大器设计。 我为每个放大器使用了4个去耦电容器、其中两个100nF 用于+/-、两个2.2uF 用于+/-。 当我向电路施加+/-3V 电压时、PCB 会消耗大约700mA 电流(例如、350mA 形成正轨、350mA 形成负轨)。 实际上、根据 OPA838的数据表、该电路应该消耗正电源轨上的64mA 电压、以及负电源轨上的64mA 电压。 此外、我注意到所有的运算放大器都是不稳定和振荡的。 但是、当我将电源电压降低到+/- 1V 时、一切都是标称值、每个电源轨的电流消耗约为64mA、非运算放大器是不稳定的。 您能告诉我为什么会这样吗? 根据数据表、电源电压可以是+/-5V?!
我的第二个问题是读取波特图中的挑选。 我检查了所有的稳定性标准,有一个正相位裕度,和阶跃响应过冲,... 所有这些都会确认电路的稳定性。 在图表中挑选波特是不稳定性的迹象吗? 或者在图表波特图中挑选是正常的、没有问题?
e2e.ti.com/.../TIA_2D00_Ultrasonic_2D00_High-frequency.TSC
此致、

#