This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-SP:芯片尺寸

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277, OPA4277-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358695/opa4277-sp-size-of-die

器件型号:OPA4277-SP
主题中讨论的其他器件:OPA4277

您好!

目前、我和我的团队正在研究 OPA4277、尤其是裸片封装。 我注意到、数据表中没有关于实际芯片尺寸的说明。 但是、存在裸片的接合焊盘坐标、这些数字表明裸片的长度高于230mil。 另一方面、我有与 SMD 数据表中指出芯片尺寸为85mil x 28mil 的相互矛盾的信息。 由于芯片的设计至关重要、工程团队或许能够弄清楚芯片的实际尺寸。 谢谢

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    您查找的信息属于专有信息。  请向我发送朋友邀请、以获取有关 OPA4277-SP 芯片尺寸的信息。