This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:IF 输入将高电阻(1M)置于 GND。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849, INA826, INA169, INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356188/ina826-if-input-put-the-high-resistance-1m-to-gnd

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: INA169、 INA148、INA849

大家好、

因为总线电压高达60V。 因此、客户需要将 SENSE voltage.can 满足 INA826输入电压限制。

但是、如果在 IN+端使用1M 连接 GND、则会影响输出电压不等于零。 那么、您有什么建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  

    为了提供帮助、我需要了解电路原理图以及输入共模电压、电源和基准引脚电压以及增益等详细信息。 您能否提供完整的原理图? 在其他应用中、我们通常使用1M 接地、将输入共模偏置为0V、因此我需要更详细的信息来充分了解这种情况。

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  

    我很欣赏原理图、但我不清楚1M 电阻器的位置?  

    • 您能演示60V 在何处进行分压吗? 它是否在继电器的引脚5和12处?
    • 原理图上的1M Ω 电阻在哪里?
    • 继电器的用途是什么?

    INA 器件具有共模限制。 在工程师计算器中、我将增益、电源、基准电压和共模电压输入为0V。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    您可以看到共模电压与 Vout 之间的关系。 信息。 共模电压是否保持在以下所示的线性工作范围内?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能演示60V 在何处进行分压吗? 它是否在继电器的引脚5和12处?

    答:这是客户期望60V 电压但尚未测量电压的情况。 OP 输出不为0。

    • 原理图上的1M Ω 电阻在哪里? a:=>我的错。 R 为2M。
    • 继电器的用途是什么? A:如果客户想要测量 DUT。 可以开启继电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  

    感谢您的澄清。 客户是否考虑过如下图所示的 INA169等器件? 该器件的输入共模可以为60V。 我假设这是一个高侧电流检测应用、200欧姆的检测电阻器。 INA826的输入共模电压限制了我上一篇文章中所示的电压范围。 如果我的理解是正确的、客户可以通过使用以下链接中所示的设备之一受益。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina169.pdf?ts = 1714733229604&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    具有高输入共模电压的电流检测放大器列表。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#726max=48%3B120&sort=726max;asc&

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    那么、如果我在输入端放置一个分压电阻器、它是否会导致问题? 如果使用 INA826。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  

    我已经分析了 Tina TI 中的设置以及我们的计算器来演示这个问题。 您可以看到、使用分压器对60V 电压进行分压会将输入引脚设置为超出线性运行的最小值和最大值。 也可以保证输出。  

    如下所示、我可以进一步分压电势、但这样做的代价是电阻较大、并且 CMRR 会因每个输入之间的电阻容差不匹配而受到影响。  

    出于这些原因、我建议使用能够处理60V 共模的器件、例如前面提到的 INA169。 我们还提供共模电压非常高的 INA148和 INA49。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina148.pdf?ts = 1715118153629&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina149.pdf?ts = 1715118236154&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    INA849应用电路。  

    e2e.ti.com/.../6866.INA826.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通