This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6142:LM6142BIMX/NOPB 质量问题认可

Guru**** 2501745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348763/lm6142-lm6142bimx-nopb-recognition-of-quality-issues

器件型号:LM6142

Mouser 购买了在我公司的数字矿用板中使用的运算放大器 LM6142BIMX/NOPB 将导致的大部分产品线性故障置换、替换其他平台时购买了相同类型的不同批次的运算放大器来解决该问题。

而且芯片丝印字体和其他批次不同 、反向封装 也不同 。

 

使用环境:室温25摄氏度、信号发生器(KEYSIGHT3350B)与主机采集软件连接到数字采集板、以测试线性度。

测试场景:

测试报告:e2e.ti.com/.../_F4666263D08F3E65BF7E2760A65E4B6DD58B2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎使用 E2E!

    您能帮助分享原理图吗?或者您认为运算放大器的输入和输出条件是什么吗?  

    您是否还有正在比较的两个批次的 TI 卷带标签?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入条件为振幅脉冲信号、输出条件之后是 ADC。

    我们有一个标签袋慕斯。 其它批次的所有芯片都被使用、标签也被丢弃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请帮助澄清以下问题:  

    • 输入信号振幅(电压)和频率是多少?
    • 是否已在应用之外验证运算放大器是否发生故障?  
    • 相对于已知正常单元、总故障有多少次?  
    • 请阐明测试报告的值。 这是系统级测试还是放大器级测试?  
    • 从何处购买"其他批次"?  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丝网和反向包装是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要先从内部咨询丝印问题。 同时、您能在前一个主题回复中回答我的问题吗?  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将跟进此主题、以了解您的问题是否已得到解决、或者您是否具有我的上一主题中提到的其他注释。 同时、我会将此帖子标记为"TI 认为已解决"、但如果您有其他问题、请随时回答。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利