This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593, OPA548, OPA548EVM, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357949/opa548-opa548

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件:OPA547、OPA593

您好!

同相放大器的示意图如下所示。
电源(单电源):+26VDC 和接地
为什么0V 输入导致了500mV 的输出值?

感谢你的帮助。

Best reagardse2e.ti.com/.../OPA548.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yvan、

    [quote userid="376650" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357949/opa548-opa548为什么输出500mV 是由0V 输入引起的?

    请为您的应用配置 Rcl I_LIMIT。 如果要确保0VDC、则设置可能需要增加设计裕度或在整个温度范围内略微低于 GND。   

    即使指定低端的 VCM 为低于 GND 典型值200mV、也指定了室温或25°C 下的下限。   

    您是否对26Vdc 电源轨使用开关电源? 应用中使用了什么负载? 仿真显示、Vin 需要高于50mV (在分压器之后)才能看到输出处的线性运行。  

      

    e2e.ti.com/.../OPA548-500mA

    下面是 OPA548EVM 的用户指南。 请告诉我 OPA548驱动器的应用类型是什么。   

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou132/sbou132.pdf?ts = 1715032920900&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FOPA548EVM

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对26Vdc 电源轨使用开关电源?

    不、我们使用线性电源

    应用中使用了什么负载? 输出必须具有0到24V 的电压和100mA 的最大电流。 电阻负载

    传输图中 RCL ILIM 为680K R523

    引脚7 NC 是标志

    这仍然不能解释为什么该具有0V 输入的同相电路的输出为500mV。

    在我看来、为了获得一个10mV 的可接受输出偏移、引脚4和 ILIM 电阻器必须被偏置一个负电压。

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yvan、

    输出必须具有0至24V 的电压和100mA 的最大电流。 电阻性负载[/报价]

    OPA593 在应用中会更好、封闭是仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA593TSC-26Vdc-05072024.TSC -100mA

    这仍然不能解释为什么此具有0V 输入的非反相电路的输出为500mV。

    是的、最大值。 当增益为1V/V 时、OPA548上的 Voffset 约为10mV。 总电压偏移误差将超过设计要求、但不应超过500mV。 让我在工作台上检查一下、看看可能的问题是什么。 我会告诉你。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yvan、

    输出电压必须为0到24V,且最大电流为100mA

    如果符合上述功率放大器的要求、则 OPA548不适用于您的应用。  

    我测试了 OPA547/OPA548EVM、在 OPA547T 中进行了基准测试、如上所述、Voffset 结果与您观察到的结果类似。 在输入电压大约为~0.6Vdc 范围或比分压器低~0.3V 之前、Vout 没有线性响应。  负线性工作区域中可能存在一个拼写错误、我将与我们的验证工程师进行确认。  

    正如我在之前的回复中提到的、如果 I_max 高达100mA、OPA593将适用于您的应用。 OPA593可以提供高达±250mA 的电压、而单电源轨中电源轨可高达85Vdc (或 双电源轨中高达±42.5V)。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou268/sbou268.pdf?ts = 1715114287208&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德