This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181A1

Guru**** 2527190 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359618/ina181-ina181a1

器件型号:INA181

尊敬的先生

我使用的是 INA181。 有一个问题。   IN+(或 IN-)和 GND 之间的绝对电压是多少? 此电压是否可以为负? 我在数据表中没有找到此信息

谢谢!

STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值将其限制为−0.3V;建议运行条件下的电压限制为−0.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAS:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    如下表6.1中所示、输入引脚可达到的绝对最小值为 GND-0.3V 。 建议的最低工作条件为  GND-0.2V

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易