This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:轨到轨电压

Guru**** 2507645 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7012, LM2904, LMV358A, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360145/lm2904-q1-rail-to-rail-voltage

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904LMV358A、TLV7012、 LM393LV

将 LM2904运算放大器作为比较器使用时、采用 Vcc 5V 和单电源运行、我只能获得3.7V 和0V 作为开关状态、而不是预期的5V 和0V。 SPICE 模型仿真也具有相同的效果。 有什么原因吗?

此致

阿诺普·库马尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904没有轨到轨输出。 高电平输出电压必须流经电流源和 NPN 达林顿:

    LMV358A 等低电压运算放大器具有轨到轨输出、但最好使用 LM393LV 或 TLV7012等实际比较器。