This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2310:使用运算放大器从差分信号生成单声道信号。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359594/opa2310-using-op-amp-to-make-mono-signal-from-differential-signal

器件型号:OPA2310

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望通过不同的信号制作单声道信号(声音)。

他们从 google 上找到了参考,请看下面的示意图;

Rf 增益为1。 (1千欧)

Vin1和 Vin2将是与音频编解码器(Cirrus Logic)不同的信号、最后它们可以通过 Vout 生成单一信号。

你认为这是可行的吗? 如果是、我的客户可以将 OPA2310用于此目的吗?

您可以为此建议其他运算放大器器件、也可以推荐原理图中的其他原理图或电阻器值。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我认为 OPA2310非常适合此应用、因为它具有非常好的 THD 性能。  

    您知道您的系统有哪些要求吗? 这将帮助我更好地确定合适的值。  

    • 所需的输出电流是多少?  
    • 电源电压是多少?  
    • 您希望达到什么 THD 规格?  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪种编解码器? 其数据表应提供示例电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的支持。 我会尽快答复你的问题。

    亲爱的克莱门斯:

    这是 WM8960 (Cirrus Logic)、我无法找到相关的参考原理图。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WM8960扬声器输出设计为直接连接到扬声器。 它们是未滤波的 D 类输出、因此进入运算放大器时、您不希望放大开关噪声、因此您必须添加截止频率约为20kHz 的低通滤波器。 (见第86/87页。)

    我怀疑 WM8960的 P/N 输出完全对称、在这种情况下、您可以简单地将 P 输出用作单端信号。 (您仍需要一个低通滤波器、但 R-C 电路可能就足够了。)

    WM8960的 THD 小于0.1%。
    扬声器电源是3.3V 还是5V?