This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:LMP8645替代产品

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8645, LMP8601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358956/lmp8645-lmp8645-replacement

器件型号:LMP8645
主题中讨论的其他器件: LMP8601

您好、TI 团队:

我正在寻找  LMP8645替代产品。 我需要在全新的高侧电流感应 IC 中实现以下功能。

1) 1)电源电压5V

2) 2)轨到轨输出

3) 3) Vsense、min =500mV (LMP8645 具有600mV 输入感应电压)

4)输入共模电压、类似于 LMP8645 (42V)

您能从 TI 产品系列中推荐任何合适的器件吗?

提前感谢!!

此致、

普拉萨德集团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad,

    我们有此范围内的许多器件、下面是我为您准备的产品系列搜索: https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#726max=42%3B120&

    为了进一步缩小该列表的范围、您对想要的器件增益有什么说明吗? 或者、您是否只在寻找增益可调节的器件?

    我们的大多数部件是轨到轨部件、但它们与轨的接近程度会有所不同。 对于相对于电源的摆幅或相对于接地的摆幅规格、您有什么要求吗?

    如果需要帮助、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    I 漏掉了增益系数、最好可调节增益设置。

    对于轨至轨要求、  相对于电源和接地、最大值为100mV 是可接受的。

    再次感谢。

    此致、

    普拉萨德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parasd:

    唯一满足这些要求的器件是 LMP860x。 该器件具有固定增益、但具有一个外露节点、可用于设置器件的增益。 LMP8601 (20V/V 型号)的页面在此处链接: https://www.ti.com/product/LMP8601 、所有3种增益型号的数据表都相同。

    我们的其他增益可调的器件依赖于在增益设置电阻器上生成电流、由于用于生成电流的电路、这将限制输出电压、因此我们的可调增益传感器不会是轨到轨器件。

    我们的大多数固定增益器件在典型情况下将实现轨到轨输出、但高电压摆幅的最大规格为电源电压的150-200mV、因此器件可能低于您的规格。 以下是所有器件的列表: https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#773=60%3B500%3B50%3B200%3B20%3B100%3B10&1498=Catalog&726max=42%3B120&-2=notContains%3B950&

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供信息、它真的很有帮助。