This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:使用光伏逆变器测量电网电压

Guru**** 2984730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359049/amc3330-grid-voltage-measurement-with-solar-inverter

器件型号:AMC3330

您好!

我从事太阳能逆变器项目、当我检查样片器件时、我发现它们不使用中性线。 
如何在不使用中性线的情况下测量电网相位-中性线电压? 有 AMC3330等 IC 用于相位间测量、
但这次我没明白这些器件(光伏逆变器)在不平衡电网条件下的工作原理。
问题显然在这里:我实际上想要在没有中性线的情况下测量电网电压作为相位中性点、我该如何创建一个参考点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes:

    此应用手册可提供以下帮助: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

    通过两次相间测量可以得出相间中性电压。 考虑到没有中性点的不平衡电网条件、您会发现会存在相移并且导致功率因数降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 ı ı 此应用说明,但 ı 猜测 ı 理解为 IT 系统采用本地接地作为参考点。当然, 不确定。

    我已阅读所有 TI 应用手册、例如 T TYPE、ANPC 您的设计始终采用中性线。 如果您在没有中性线的情况下分享、这对设计人员来说是有益的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此反馈、您是否有理由无法执行两相间测量(即 A 相到 B 相和 A 相到 C 相)、然后在软件中推导出单个相电压?  

    另一个选项是形成一个浮动节点、并将三相中性测量引用至该节点。 您可以让该节点随着绘制而悬空或接地、但这会引起相电压的泄漏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    实际上、有一个原因、如果我们读取相间电压、我们认为在相位不平衡的情况下、过零可能会发生移位、并且我们可能会在与电网同步时遇到问题、所以我们要根据相位中性电压编写控制软件。 但 ı 继续工作仍然 ı 我不是高级这个有关的主题在软件。

    非常感谢。