This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:查找超低抖动比较器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV3601EVM, TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358742/tlv3601-looking-for-ultra-low-jitter-comparator

器件型号:TLV3601
主题中讨论的其他器件:TLV3801

您好:

正在寻找具有低附加抖动(小于0.2ps @100MHz 12kHz - 20MHz)的比较器

可将10MHz 左右的正弦波转换为方波、用于驱动

对输入信号转换率具有限制以最大程度地提高时钟芯片抖动性能的时钟芯片。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    在10Hz - 50MHz 带宽下、TLV3601的 RMS 抖动规格为4ps。 请给我几天时间、这样我就可以在工作台上了解您需要的带宽中的附加抖动。 我会在获得后更新此帖子。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何兆您好:

    非常感谢您,等待您的好消息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    我已经使用两个单独的 TLV3601EVM 板进行了抖动测量、以确保结果一致。 遗憾的是、12kHz -20MHz 频带中的附加抖动大约为2ps、高于0.2ps 的要求。 我还包含了10Hz -40MHz 的结果(频谱分析仪在载波频率为100MHz 的40MHz 处切断)。

    我们最近研究了 TLV3801 (LVDS 输出)抖动、该器件的附加抖动表现确实更好、但 TLV3801  也未清除小于0.2ps 的附加抖动规格。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    下面是测量的 Excel 工作表。

    e2e.ti.com/.../TLV3601JitterResults.xlsx