This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:可调节电流限制运算放大器的仿真模型

Guru**** 2908350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359858/opa593-simulation-models-for-adjustable-current-limit-opamps

器件型号:OPA593
主题中讨论的其他器件:LMH6321

您好!

我从论坛中的评论中看到、OPA593和 LMH6321等运算放大器的可调节电流限制功能未在 TI 提供的 SPICE 文件中建模。

 是否可以手动编辑这些 SPICE 文件以获得特定的电流限制? 如果是、如何做到这一点、尤其是对于 OPA593?

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    [报价 userid="605709" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359858/opa593-simulation-models-for-adjustable-current-limit-opamps 是否可以手动编辑这些 SPICE 文件以获得特定的电流限制? 如果是、如何做到这一点、尤其是对于 OPA593?

    OPA593的 ILIMIT 行为也未建模。 但您可以简单地使用行为模型或比较器来监测输出电流、并在输出电流超过设定点时触发过流事件。  

    如果您告诉我您在做什么、我可以提供其他建议。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我将尝试对放大器在遇到逐渐减小的阻性负载时的行为进行建模、直到放大器进入限流模式。

    在 opax593.lib 文件的第54行、该文件要求对短路输出电流建模。

    在仿真中、这个短路输出电流似乎被建模、并且 与300mA 有关。

    将 opax593.lib 文件中240和241行上的电压源值从300更改为一些较低的值、似乎会在仿真中相应地改变短路电流限制。

    如果我的目的是在仿真中更改放大器的短路输出电流限制、那么想知道此类编辑是否正确且完整、那将很有趣。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    是的、对 ISC 进行了建模、但未对 I_LIMIT 进行建模。 我确实与我们的建模工程师交谈,他确认 I_LIMIT 的行为没有建模。   

    在实际的 OPA593功率放大器中、I_LIMIT 接近~25mA 或 Lowe I_LIMIT 范围具有更大的%ERRORS。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德