This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA 551增益

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357850/opa551-opa-551-gain

器件型号:OPA551

我使用 OPA551在音频频率中用于滤波和增益。 前2级是 Sallen Key 单位增益 LPF 和 HPF、第三级是增益级。 增益级中的反馈电阻器为17.6k Ω。电路不可靠工作。 有什么建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种方法看起来不错;但是我们需要更详细的信息来了解究竟什么可能是错误的。  能否发送完整的原理图和问题描述以及可能显示问题的任何数据或示波器图?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一级不会提供所需的增益。 偏置电压为+- 30伏。 输出应大于16V、但小于2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  同样,没有任何信息,我们几乎不可能提供帮助。  负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    负载为600 Ω

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-这应该不是一个问题。  您要尝试测量什么频率和振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    频率为100Hz 至7kHz、振幅为16Vrms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    好的。  从我看到您到目前为止所写的所有内容中、 您应该能够使其正常工作。   我包括了一个仿真。 以表明 OPA551真正适用于上述电路。  我想我们在此取得进展的唯一方法是、如果可以发送原理图、细节中一定存在导致问题的因素。

    迈克

    e2e.ti.com/.../OPA551_5F00_Gain_5F00_of_5F00_17p6.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay,

    另一件事-我的仿真。 上方仅显示了输出级。  振幅损失很可能来自滤波器。  您能否测量上面所示的滤波器块的输出、并检查滤波器通带中是否确实获得了单位增益?

    此致、
    迈克