This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:阶跃响应时的失真图

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359550/opa567-distortion-on-step-response-graph

器件型号:OPA567

您好、团队成员:

我对 OPA567数据表的阶跃响应曲线有疑问。

第9页数据表中有两条阶跃响应曲线、这两条曲线都显示上升沿中间的失真。

导致失真的原因是什么?

它看起来像交越失真、但在观察这种情况时、Vs=+5V 意味着单电源条件、因此我对失真是什么感到困惑。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo-San:

    您是正确的、这是输出交越失真。 当输出级在灌电流和拉电流之间切换时会发生这种情况、根据负载基准电压、任何电源电压都可能发生这种情况。 阶跃响应曲线似乎是在负载以 Vs/2 = 2.5V 为基准且输出信号在1/2 Vs 以上交叉的情况下获得的。 请注意、除非另有说明、否则电气特性部分中的测试条件始终将 RL 引用为 Vs/2。

    此致、

    扎赫