This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:跨阻放大器-输出信号的带宽、增益和纹波

Guru**** 2927400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358071/opa855-transimpedance-amplifier---bandwidth-gain-and-ripple-of-the-output-signal

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件:OPA858

我正在尝试开发一种用于 SiPM/MPPC 硅光电倍增管的跨阻放大器。 我需要宽带宽和低增益。 我基于 OPA855开发了一个系统。 在实践中、OPA858似乎是一个更好的解决方案、但在两种情况下都有快速脉冲问题。 是否有有效方法可以在不牺牲带宽的情况下消除信号纹波的影响?
此致、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我在监视您的系统。  我还可以查看我们的资源、看看我能否就您关于减少信号纹波的问题提供一些指导。  您在权衡方面是正确的、但我们可以找到一种可以容忍的折衷方案。

    设计/系统是否能够承受最大程度的纹波?  您有哪些带宽需求?

    我假设选择了 Cin 的仿真值以反映您最终使用的 SiPM。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    硅光电倍增器将光学耦合到闪烁体。 主要信号参数:
    -脉冲上升时间通常小于10ns。
    -脉冲下降时间约为100ns
    -脉冲形状的保存-由于脉冲形状的中子/γ 辐射的歧视。
    -广泛的观测信号振幅

    目前、我使用两种 SiPM:Hamamatsu 的 S13361-3050NE-04和 Broadcom 的 AFBR-S4N44P164M。 所有元件并行连接。

    增大反馈电阻会限制放大器的带宽、这在这种情况下会有所帮助、但是:
    - SiPM 作为一个具有高增益的电池运行,这会产生大量的电流
    -为了改善 SiPM 信号的参数,建议增加其电压,这会额外增加 SiPM 增益

    这些限制从根本上限制了跨阻放大器的增益。

    我还有一个问题:如果没有简单的解决方案、我如何在不增加放大器增益的情况下有效且重复地限制放大器的带宽?

    此致、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您提供系统详细信息。  我将深入探讨您的另一个问题、看看我是否能找到解决方法。

    此致!

    亚历克