This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:I2C 快速模式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, TMP102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358691/ina226-q1-i2c-fast-mode

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP102-Q1

INA226-Q1和 TMP102-Q1都仅显示 I2C 快速模式和超快速模式。

在我们的应用中、时钟频率为100kHz 或更低。 我们应该使用行业标准标准模式规格、还是仍然遵循快速模式规格?

谢谢
关德克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:  

    我正在研究这个问题、最迟将在星期四返回给您。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:  

    标准模式与我们的快速模式兼容、因此这应该没问题。 谢谢!

    此致!

    穆罕默