This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:关于失调电压的澄清

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4187, OPA2187, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359134/opa187-offset-voltage-clarification

器件型号:OPA187
主题中讨论的其他器件:OPA4187OPA2187

在我们的产品设计中、我们使用 OPA187ID IC。 在数据表中、我们提到了  ±μV μ A  失调电压、我们要根据 VSSOP 封装 热性能。 我想澄清一下 VSSOP 封装是否具有与数据表相同的失调电压、或者它是否具有不同的失调电压? 所有封装的输入失调电压是相同的、还是不同封装的输入失调电压不同? 如果它是不同的输入失调电压、请说明一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    如果不同封装的不同输入失调电压、Vos、最大规格、它们将全部列在数据表表中。 由于 OPAx187只有一个最大限制、这意味着它适用于所有封装、包括单通道、双通道和四通道版本。  

    话虽如此、+/-10uV 的最大额定 Vos 限值适用于 Vcm = Vout = Vs/2 (输入和输出为1/2 Vs -请参阅上文)的特定条件。  因此、 要确定最大 Vos_total、您必须包含输入共模和输出电压因1/2 Vs 而变化引起的额外误差-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我需要有关 OPA187 IC 的不同 SOIC、VSSOP 和 SOT-23封装的 VOS 信息(不适用于 OPA187、OPA2187和 OPA4187)。 那么、这里提到的 VOS 与 OPA187的 SOIC、VSSOP、SOT-23封装相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、+/-10uV 的最大 Vos 适用于 OPA187的所有封装、其分布遵循如下所示的正态高斯分布。