This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:ADS131M08的信号调节

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359449/xtr111-signal-conditioning-for-ads131m08

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

尊敬的团队:

我们已经选择了 ADC ADS131M08、但我们有特定的 ADC 信号调节要求、即 V - I 转换器。 您能否建议 XTR111是否符合我们的要求或我们可以考虑在 ADC 信号调节中使用的某些其他器件型号?

我们的电流要求为4 - 20mA。

请检查一下,让我知道。

希望很快收到您的回复。

谢谢。此致、

布拉格瓦尔·布鲁斯

design@avyannatech.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    我已经回答了您的 其他 POST 查询关于 I-V 转换器接收器侧与 ADS131M08的连接、我建议使用具有分流电阻器的运算放大器、将-20mA 输入信号缩放到 ADS131M08范围内的100mV 至3.2V。  

    此问题是否与 XTR111 V-I 电流变送器有关?   

    XTR111可生成4 -20mA 的输出电流。

    例如、在下面的电路中、由大于+8V 的电源供电的 XTR111、RSET = 2.49kΩ、接受来自 DAC 的0V-5V 输入电压并产生0mA 到20mA 输出:

     

    如果您有关于 XTR111的问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。 我的问题与 ADS131M08 与 XTR111的兼容性有关、它是否符合我们的要求。

    我们的输入电压要求为0 - 5V、输出电流要求为4 - 20mA。

    请检查一下,让我知道。

    希望很快收到您的回复。

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、

    布拉格瓦尔·布鲁斯

    design@avyannatech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    XTR111电流输出变送器可在电源电压大于8V 的情况下支持4 -20mA 输出信号。  

    使用 XTR111数据表的建议配置图36、RSET =~2.49k Ω、 如数据表中所示的分压器 XTR111数据表的图43、P17将提供正确的传递函数、对于4mA 至20mA 范围内的电流 Iout、支持 VIN=0至+5V:  

    在下面的简化仿真中、XTR111稳压器配置为产生+5V 电压。 XTR111输入上的10kΩ-40kΩ 分压器以+5V XTR111稳压器电压为基准。  当分压器输入端输入电压为0V 至+5V 时、XTR111会产生4mA 至20mA 范围内的电流输出 Iout。  请参阅下面的简化仿真:

    TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_May_2D00_10th_2D00_24.TSC

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    谢谢你的答复。 我会检查一下、如果有任何疑问、我会回复您。

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、

    布拉格瓦尔·布鲁斯

    design@avyannatech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Prajwal,

    此致、

    路易斯