This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2186:具有关断功能的类似器件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2186, OPA2734, OPA2334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356565/tlv2186-similar-part-with-shutdown

器件型号:TLV2186
主题中讨论的其他器件: OPA2734OPA2334

你(们)好!

有人可以推荐具有与 TLV2186类似特性且具有关断引脚的器件吗? 我在复合运算放大器电路中使用该运算放大器时有一些不稳定性(该运算放大器驱动另一个运算放大器的输入) 其中链中的第二个运算放大器具有使能线路、这会在禁用第二个运算放大器(即禁用反馈)时由于 TLV2186将转至其满输出而导致启用/禁用时出现一些不稳定性。  

如果您可以推荐没有类似器件、或者有任何其他权变措施、那么当禁用第二个运算放大器(禁用反馈)时、我可以管理 TLV2186在零伏下的输出。  

我知道这是一个非常棘手的情况。 提前感谢您提供任何建议、

周老师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一具有关断功能的零漂移双路运算放大器是 OPA2734 (最大12V 电源)和 OPA2334 (最大7V)。 一种权变措施是使用电源而不是启用/禁用来关断两个运算放大器。 如果您需要进一步的帮助、请显示包括电源电压在内的详细原理图并指定输入电压范围(请勿悬空节点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离上次回复已经有一个多星期了。  我现在将结束该查询。