This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241AEVM:使用分流器时的输出电压与增益值不一致

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359254/ina241aevm-output-voltage-not-consistent-with-gain-value-when-using-shunt

器件型号:INA241AEVM

我正在尝试使用 INA241AEVM 分线板来放大小电流值。 我将一个0.1欧姆的分流电阻器焊接到 R4焊盘上来实现这一点。 我的电压输出随电流输入而变化、但我无法理解这些值。 我将使用100V/V 型号。 我使用板测量双向电流、并且提供0-10V 电压。 当没有电流输入时、输出引脚为~4.89V。当我施加0.2A 电流时、Vout 为5.02V。 0.5A 的输入电流产生5.18A、1A 的产生5.46A。 通常我希望 Vout 等于 GAIN*SHUNT VALUE*输入电流,但这不是我的数学运算结果。 我缺少什么吗? 提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    什么是您的电流源的 VCM 如果您使其像我下面的图像一样浮动、那么您不能控制 VCM。  然后、您需要将等源极连接到器件 GND 和-4V 至110V 之间的值、这是 VCM 范围。  一个简单的检查是将 GND 与 Issource 连接在一起。

    如果这不是您的问题、请告诉我、我可以帮助您进行更多调试。  我假设此器件不会有这么大的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我误解了数据表、并认为如果使用分流电阻器方法、则可以绕过 Issource 和另一个电压之间的连接。 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    很高兴能够提供帮助。  如果您需要 任何进一步的帮助、请告知我们。

    此致、
    哈维尔