This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:我可以使用此器件设计30V 0.5A 升压转换器输出端的限流电路吗?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359377/lmp8646-can-i-use-this-part-to-design-a-current-limiting-circuit-at-the-o-p-of-a-boost-converter-30v-0-5a

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件:LM5022
  • 我将使用 LM5022设计升压转换器、并使用负载开关来启用和禁用27.2mF 的超级电容器充电  
  • 该负载开关采用 LM74502HQDDFRQ1
  • 当我打开负载开关时、转换器在尝试稳定 O/P 电压时处于断续模式  

负载开关+反向保护后的通道1电容电压  

CH2 直流直流输出电压  

CH3 --负载开关栅极驱动器  

由于直流/直流转换器仅支持逐周期电流限制,  

输出负载电流仅受 RSNS 对电感器电流的限制。  

如果负载电流受到控制,我希望设计的直流直流将足以处理稳定的负载..

因此,我计划实施 类似这样的东西来限制输出电流,这是否起作用?

e2e.ti.com/.../WBDesign67-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agxin、您好!

    我认为这应该起作用、因为它与所有反馈都相关。  我会将您的电路置于瞬态模型中以验证运行情况。  对我来说、这很好地了解您可能面临的问题。

    此致、

    哈维尔·孔特雷拉斯