This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360718/opa551-opa551

器件型号:OPA551

您好 Raymond、

您能解释一下发送给我的仿真吗?

Te2e.ti.com/.../simulation-_2D00_-Stability-3-_2D00_-slides_5F00_0_5F00_AOP.pdfhe想法 L2、L3和 C3如何定位来确定稳定性。

提供了关于 AOPS 稳定性仿真的通知。 我发现很难理解环路是如何打开的。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Druilhe、

    1. 在介绍立场之前、我将讨论价值观。  1TF 电容器可使组件在直流时发挥开路的作用、而在所有频率开始的非常低的频率(例如毫赫兹)时成为短路。  第1个电感允许电感充当直流短路、并为 从很低的频率(例如毫赫兹)开始的所有频率开路。
    2. 使用这个测试电路的原因是为了使电路针对所有高于极低频率的频率和直流上的闭环开环。 为了实现 SPICE 收敛、需要直流上的闭环。  如果电路在直流处不是闭环、那么它将驱动到其中一个电源轨、不能用于交流。   对于交流、环路是开路的。  由于我们要查看开环增益、环路增益和1/β、因此电路需要是交流频率的开环。
    3. 回答1/β : 在第4页,您可以在左下方看到交流等效电路。  该电路将输入信号应用于采用开环配置的反馈网络。  因此、VFB 显示了输出信号如何衰减到反馈节点。  此信息是1/beta (1/VFB = 1/beta)的基础。   
    4. 回答您的 AOL 问题 : 开环增益是运算放大器的输出除以运算放大器的差分输入。  在此电路中、Aol 为 Vo/Vfb。
    5. 环路增益的答案:环路增益为 Aol x Beta。  使用第3项和第4项中的系数、LOOP_GAIN =(Vo/VFB)(VFB)= Vo。

    此致、 艺术