This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:输出是否有可能高于 V+?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359960/ina214-is-output-above-v-possible

器件型号:INA214

您好、TI 团队

例如、如果 我使用 INA214读取以下测量值、输出是否为10V?
 1. V+=3.3V
 2. IN+= 9V
 3. 输入-= 8.9V

此致。

郑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、输出无法驱动超出电源轨的电压(请参阅图5-10)。 使用较小的增益或较高的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出问题并使用 E2E 表单。

    流明正确、输出摆幅无法超过电源轨。 输出实际上被限制在数据表中的这一行。

    就输入之间 电压为100mV 的示例而言、您需要增加电源电压或选择能够使压降小于100mV 的较小分流电阻器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Louis 和 Clemens

    感谢你的评分

    因此、当计算得出的输出远高于电源轨时、IC 是否不会损坏?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 不会有任何损坏、并且输出将在达到我在前面指出的限制之前增大到尽可能高的值。

    路易