This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL064:关于 KSVR

Guru**** 2509915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359340/tl064-regarding-ksvr

器件型号:TL064

大家好、支持团队。

如果电源电压为 Vcc+=+5.25V、Vcc-=-5V、KSVR 的值是否会变差?

如果是、如果是、值应该是多少?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    如果您在较低频率下使用、则预计 DC PSRR 与较低电源电压下的数据表规格不会有显著差异。  

    您预计电源会有多大变化?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley-San:

    您说:您期望电源有多大的变化?  

    -> 10mVp-p/10kHz

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以验证小样本集的实验室中的 PSRR 差异是多少、但这仅供参考、不能保证性能。 我会在下周中旬以前获得一些数据、并将更新此主题。

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Higa:

    在数据表中、最低 CMRR 和 KSVR 是相同的、并且是直流规格。 因此、我希望 IQ 与电源电压间的关系图可用于估算 CMRR 和 KSVR 之间的差异

    在+/-9V 和+/-15V 之间存在28像素差异。 在 +/-9V 和+/-5.125V 之间、存在29个像素差异。 因此、我们有理由假设 +/-5.125V 到+/-15V 的偏移变化大约是+/-9V 到+/-15V 偏移变化的两倍

    最小技术规格为80dB、代表一个1.2mV 的最大变化。 两次将为2.4mV  

    对于交流、将5.125V 斜率与9:15斜率进行比较

    5.125V 附近的像素斜率为0.247; 像素斜率9:15为0.247 = 0.124

    毫不奇怪、交流 PSRR 应该是9至15V 交流 PSRR 的一半