This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA891:OPA891和 OPA892

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2892, OPA892, OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359101/opa891-opa891-and-opa892

器件型号:OPA891
主题中讨论的其他器件:OPA892、、OPA2892

各位专家、您好!

该板将用于设计用于测量高速 SOC 的开关电流的探针。

输入电压范围预计为250uV 至7.5mV。

OPA891和 OPA892具有失调电压归零引脚。 偏移电压漂移为1uV/C。

两个 OPA891将用作 P 和 N 差分输入的单位增益缓冲器(1级)。 OPA892将用作增益为20的差分转单端放大器(第2级)。 另一个增益为20的 OPA892的同相放大器(第3级)。

 考虑到 OPA891和 OPA892具有输入失调电压零引脚、它是否适合我的应用?

以下 OPA892参数对于此选择很重要:

1. 200mA 的输出电流驱动。

2.高压摆率。

3.增益 BW 产品

4.平缓闭环电压增益。

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    我想知道您能否分享有关您需要的规格的一些详细信息。 对于 BW 和压摆率、设计中有一个目标或最低要求。 您列出的器件可在此应用中很好地工作、而空引脚的优势有助于减少应用中的错误。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

      规格如下:

    • 输入电压动态范围:0.25mV 至16mV
    • 平增益响应、直至达到50MHz
    • 应能够驱动示波器的50欧姆输出阻抗。
    • 转换率-- 128V/us
    • OPA892两级的总增益为200 (14 x 14)。 因此、 OPA892的输出电压将为50mV 至3.2V。

    问题:

    • 运算放大器 OPA892是否支持  3.2V 之前的输出电压摆幅的增益14?
    • 假设最小输入电压为0.25mV、NULL 引脚是否会抵消 OPA891和 OPA892的0.2mV 典型失调电压?

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    您还能分享您正在使用的电源吗?  OPA892的一个考虑因素是最低电源要求为9V。 至于您的问题、是的、OPA892将以14V/V 的增益支持该输出摆幅。 器件的增益不会影响器件的输出摆幅、输出电流和电源值等其他因素将影响输出摆幅。 为了回答您的第二个问题、零引脚特性旨在减少超出典型 Vos 规格的偏移。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

      OPA2892的失调电压是将在同一个方向匹配、还是会相互抵消? OPA2892没有空引脚。

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 OPA2892放大器的偏移是随机的、即、可能会在相同或不同的方向上运行、并且可能具有不同的值。