This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301EVM:AMC1301EVM 在输入端使用缓冲运算放大器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360002/amc1301evm-amc1301evm-use-buffer-opamp-at-input

器件型号:AMC1301EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1301

您好、我使用 AMC1301进行高压侧电压测量。

尽管我已经通过电阻分压器将电压电平从400V 降低到3V 电平。

我是否需要将输入缓冲运算放大器连接到引脚2的输入以便该 IC 进行电压测量。

我还可以知道输入引脚的输入阻抗值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    尽管我已经通过电阻分压器将电压电平从400V 降低到3V 电平。

    我是否需要将输入缓冲运算放大器连接到引脚2的输入以便该 IC 进行电压测量。

    [/报价]

    您应该不需要输入缓冲运算放大器。  您是否有理由将电压缩小至3V、而不是将器件的+-250mV 范围?  3V 电压比器件的满量程范围高得多、如果输入信号始终处于该范围内、您可能会看到满量程输出或失效防护输出。

    Unknown 说:
    还可以知道输入引脚的输入阻抗值

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉实际上是它的+200mV 输入。

    非常感谢您提供宝贵意见。