This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:模拟隔离器

Guru**** 2392015 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361507/iso224-analog-isolator

主题中讨论的其他器件:ISO224

团队成员

我正在寻找模拟隔离器。  

输入电压:5V AC (正弦波)

输出电压: 5V AC (正弦波)

请提供建议。

此致

J·埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0 V 至5 V、或±5 V? 峰间或 RMS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RMS 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V RMS 对应于大约7.07V。具有此输入电压范围的唯一器件是 ISO224、但 如果您对信号进行分压、则可以使用另一个器件。

    ISO224的输出不会超过4V;您需要放大输出。