This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:PSpice 模型不按预期工作

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361101/opa855-pspice-model-not-working-as-expected

器件型号:OPA855

您好!

我正在尝试 在 Cadence Virtuoso 中使用 OPA855的 PSpice 模型。 我正在使用的 testbench 很简单(如下所示):

瞬态仿真期间、我收到以下十几个错误:

研究之后、 本期, Hasan Babiker31建议增加  R_noiseless RES (T_Abs=-273.15)至略高于-273.15°C。 在 PSpice 文件中设置 T_abs =-270后、我能够绕过上述错误。 不过、瞬态仿真结果不是我预期的结果。 以下是对同相端子施加1 [V]振幅、1 [MHz]频率正弦波、同时 将反相端子保持接地时的瞬态仿真结果:

将 T_abs 增加到-270是否会导致该行为、或者这是否是一个不同的问题?

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Braden:

    是否有您可以共享的完整电路? 我对你们分享的电路有些困惑、因为我没有看到反馈网络、这肯定是仿真中任何错误结果的原因。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    没错、我刚刚接触电子产品。 我不知道解补偿运算放大器是如何工作的。 感谢您的反馈!

    此致!

    布拉登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Braden:  

    不用担心、数据表将是实现特定器件的最佳工具。

    此致、

    伊格纳西奥