This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:电路审阅-滤波可疑

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA296A, INA296B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360589/ina169-circuit-review---filtering-doubt

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件: INA296A、 INA296B

TI 团队、您好!

我正在为电流监视器启动一个项目、具有以下特征:

-电压范围为30 V 直流至70 V 直流

-最大电流高达400A (Imax)

-最小电流0A (无负电流)

-要使用的分流器为0.1875m Ω,400A 时分流器的差分电压为75mV

-理想误差< 2%在20A-120A 范围内

-输入微处理器 AD 转换器的模拟输出必须最大为3.3V

阅读完这些文档和相应的数据表后、我认为最好的选择是 INA169。 根据我读到的内容、我推断出这是最合适的电路、基本上就是数据表中显示的内容:

在构建该监控器之前、请告知您以下建议:

-在上述条件下,从使用的意义上讲,电路是否可以被认为是稳定的?

-是否有必要在该电路中使用滤波?

-如有必要,在上述电路中将 CL 用于何处? CL 值是多少? (我不明白过滤计算的确切目的、请、我需要有关此事的帮助)

非常感谢您的任何帮助!

此致、Luiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luiz:

    仅当存在显著的电流噪声和/或您可以根据产生的差分截止滤波器频率降低信号 BW 时才需要滤波、该器件的输入电容器将不会有任何其他用途。 电路将保持稳定。

    精度注意事项。 INA169确实具有最大额定±1mV 失调电压、因此在20A (3.75mV Vshunt)时似乎不可能实现<2%的误差。 1mV/3.75mV = 26.7%。

    为了实现此精度、您可能需要考虑使用以下电路、其中您可以采用更精确的电压输出器件(例如 INA296B 或 INA296A)、并使用该架构将其作为输出电流电路。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa513/sboa513.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa358/sboa358.pdf

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您提供快速、非常准确的响应。 我发现无法使用我为该项目考虑的放大器。 我将研究有人建议的放大器(INA296x)的数据表、并尝试重做电路、尽管对我来说它似乎更复杂一点。 我将向您发送一封关于这个正在进行的项目的私人信息、以便您更广泛地了解我的意图。 也许我会从你那里得到更有效的帮助。

    再次感谢您的答复和帮助!

    祝你一切

    顺利。 路易斯