This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA5807:当 SPI 读取/写入时 SDOUT 无响应。

Guru**** 2512085 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA5807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361267/vca5807-sdout-no-response-when-spi-read-write

器件型号:VCA5807

您好 TI

我使用 VCA5807通过 SPI 接口连接 MCU、我发现在我进入 SPI 读取/写入测试时 SDOUT 无响应、我按键命令但读取值始终不符合写入! 所以 我从 MCU 的 UART 检查日志、

我写入:0x04ef、 但读取 alwayse 为0xf5f5

SDOUT (PIN.83)在我使用示波器进行测量时始终保持低电平! 在此期间、我检查 SDIN 和 CLK 工作正常、您可以提出一些建议或意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使读取工作,首先我们需要验证 SPI 写入。 因为您已经探测了这些以验证 MCU 是否提供信号。 您是否可以写入全局断电并检查电源电流以验证您的写入是否正常工作?

    当您要读取时,设备必须处于读模式。 此读模式通过寄存器写进行设置。 我希望您能做到这一点。