This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:对输入信号进行电隔离(0-10V)

Guru**** 2518290 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360949/iso224-galvanically-isolating-an-input-signal-0-10v

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC3330

您好!

我正在尝试构建一个电路、其中16位精度的传入模拟控制信号(0-10V)进行电隔离、然后以相同的精度(完全相同)输出。 为此、我推荐了 ISO224、但我不确定它是否是正确的元件。 最终、电路应足够紧凑才能直接集成到控制电缆中、从而更大限度地减小空间并增加布线。

基本上、我从 PLC 获得一个类似的0-10V 信号、并且"只能"在将该信号与输入侧进行电隔离后中继该信号。 理想情况下、我会创建一个可以与现有线束保持一致的小型 PCB ...

有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、建议使用 ISO224、因为该器件是唯一直接支持10V 输入电压的器件。 (其输出电压为 4V)、但可以将输入电压分压以匹配其他一些隔离器。

    您在隔离的两侧都有哪些电源? 如果您只有一个电源、则需要添加隔离式直流/直流转换器、或使用 AMC3330等具有集成直流/直流转换器的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我同意克莱门斯在这里推荐的东西。

    此外、您可以查看我们的隔离式放大器页面进行比较:

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们工程师的想法是让它直接位于传感器和(Beckhoff 模拟输出) PLC 之间、因为空间非常有限、我们会尽可能地减小...  连接器、甚至可以与 M12连接器匹配。 至于功率。 我们有未使用且隔离的10V 和24V 电源未占用、因此通过一些分压、我可以使用24V 降低至10V…… 这不是主要的问题:)  

    总之、感谢您将 ISO224与 AMC3330配合使用的建议... 现在由我来弄清楚如何组装一切;)  

    你不能想象一群业余爱好者(地质学家!) 处理这些事情;)  

    *编辑*  

    谢谢 Eva,一定要来看看:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    听起来棒极了! 如果您还有任何关于我们器件的问题、敬请告知。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC3330是一款具有集成直流/直流转换器的隔离式放大器;您可以单独使用它。 但如果您确实有电源、则不需要额外的直流/直流转换器;AMC3330在该应用中不是必需的。

    ISO224在1侧需要一个5V 至18V 的电源、在2侧需要一个5V 电源。 两个电源在空闲时使用的10 mA 较少、因此您可能会使用简单的 LDO。